1. |
Il controllo costante delle acque di scarico accresce sicurezza e trasparenza
L'azienda Wander AG effettua un controllo costante delle acque di scarico, che vengono convogliate all'impianto di depurazione già pretrattate dalla produzione presso la sede di Neuenegg. Ciò è reso possibile da un container per l'analisi di nuova concezione.Wander sceglie la sicurezza anche per quanto riguarda le acque di scarico. |
03/15 |
Italiano |
2. |
Objectif atteint - chez Wander AG: Le contrôle en continu des eaux uses a permis d'augmenter la sécurité et la transparence
La société Wander AG contrôle en continu les eaux usées, qui sontprétraitées sur le site de Neuenegg et acheminées depuis la production vers la station d'épuration. Ceci est rendu possible grâce à un container d'analyse de conception nouvelle. De ce fait, lasociété Wander joue également la sécurité en matière d'eaux usées. |
10/15 |
Francese |
3. |
Kontinuierliche Abwassermessung erhöht Sicherheit und Transparenz
Die Firma Wander AG kontrolliert kontinuierlich das Abwasser, das aus der Produktion am Standort Neuenegg vorbehandelt zur ARA geleitet wird. Ermöglicht wird dies durch einen neu konzipierten Analysecontainer. Damit geht Wander auch beim Abwasser auf Nummer Sicher.
|
03/15 |
Tedesco |