1. |
Les instruments intelligents permettent de combiner le contrôle et la gestion
Chez Nouryon à Herkenbosch, l'instrumentation intelligente basée sur la technologie HART est utilisée depuis 2007. Mais jusqu'à présent, les possibilités de l'intelligence n'étaient pas pleinement exploitées. Le signal provenant de ces instruments intelligents n'était utilisé que pour le contrôle, pas pour la gestion. |
05/22 |
Français |
2. |
Los instrumentos inteligentes permiten combinar control y tratamiento
En la sede de Nouryon en Herkenbosch se usan instrumentos inteligentes basados en tecnología HART desde 2007. Pero hasta el momento nose habían desplegado por completo las posibilidades de los equipos inteligentes. La señal de los instrumentos inteligentes seusaba solo con propósitos de control, pero no de tratamiento. |
05/22 |
Espagnol |
3. |
Intelligente Geräte ermöglichen die Kombination von Steuerung und Verwaltung
Bei Nouryon in Herkenbosch sind intelligente Messgeräte auf Basis der HART-Technologie seit 2007 im Einsatz. Bis jetzt jedoch wurden die Möglichkeiten der intelligenten Geräte nicht vollständig genutzt. Das Signal vondiesen intelligenten Geräten wurde lediglich für die Steuerung, nicht für dieVerwaltung genutzt. |
05/22 |
Allemand |
4. |
Os instrumentos inteligentes permitem a combinação de controle e gestão
Na Nouryon em Herkenbosch, a instrumentação inteligente baseada na tecnologia HART foi implementada em 2007. Porém, até agora as possibilidades da inteligência não foram totalmente exploradas. O sinal desses instrumentos inteligentes era usado somente para controle e não para gerenciamento. |
05/22 |
Portuguais |
5. |
Smart instrumentatie maakt combinatie van besturen en beheren mogelijk
Bij Nouryon Functional Chemicals in Herkenbosch gebruikt men al sinds 2007 ‘smart’ instrumentatie op basis van HART technologie. Maar de mogelijkheden van de intelligentie werden tot voorheen niet volledig benut. Het signaalvan de smart instrumenten werd alleengebruikt voor het besturen van het proces, maar nog niet voor het beheren daarvan. |
07/21 |
Hollandais |
6. |
Smart instruments enable the combination of controlling and managing
At Nouryon in Herkenbosch, smart instrumentation based on HART technology has been in use since 2007. But until now the possibilities of the intelligence were not fully unlocked. The signal from these smart instruments was only used for control, not for the management. |
07/21 |
Anglais |