Los resultados de la búsqueda muestran todos los idiomas disponibles. 
Documentación (2)
Descripción Versión Idioma
Certificados de empresa
1. Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das
Kalibrierlaboratorium Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstraße 1,
79689 Maulburg die Kompetenz nach DIN EN ISO/ IEC 17025:2005 besitzt,
Kalibrierungen in folgenden Bereichen durchzuführen:
Mechanische Messgrößen:
- Druck
- Vakuumtechnik
01/19 Alemán
2. Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)

The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH attests that the calibration
laboratory

Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstraße 1,
79689Maulburg

is competent under the terms of DIN EN ISO/ IEC 17025:2005 to carry out
calibrations in the following fields

Mechanical quantities
- Pressure a)
- Vacuum

Thermodynamical quantities
Temperature quantities
- Resistance thermometers
- direct reading thermometers

a) also on-site calibration
01/19 Inglés