1. |
Cabolas ApS: Dank Cloud und IIoT sind Kunden zufrieden und Pools sauber
Als die dänische Firma Cabola ApS in Kolding Unterstützung bei der rechtzeitigen Lieferung von Produkten an Kunden suchte, war Endress+Hauser sofort einsatzbereit. |
07/23 |
Deutsch |
2. |
Cabola ApS: clientes satisfechos y piscinas limpias gracias a la nube y la IIoT
En Cabola ApS, con sede en la localidad danesa de Kolding, asegurar que los clientes tengan una sensación de seguridad es de sumaimportancia. Esto se aplica tanto a la seguridad en el sentido más convencional como a la aplicada a la entrega. |
07/23 |
Spanisch |
3. |
Cabolas ApS: Graças à solução IIoT na nuvem, nossos clientes estão satisfeitos e as piscinas estão sempre limpas
A Cabola ApS em Kolding (DK) considera extremamente importante que os clientes se sintam seguros. Isto se aplica tanto à segurança no sentido mais convencional, quanto à segurança aplicada à entrega. |
07/23 |
Portugiesisch |
4. |
Cabolas ApS: Klanten zijn tevreden en zwembaden zijn schoon dankzij cloud en IIoT
Bij Cabola ApS in Kolding, is het van het grootste belang dat de klanten zich veilig voelen. Dit geldt zowel voor de veiligheid op de conventionele wijze als voor wat betreft de levering. |
07/23 |
Niederländisch |
5. |
Cabola ApS assure la satisfaction de ses clients et la propreté des piscines grâce à des solutions cloud et IIoT
Chez Cabola ApS à Kolding (DK), il est de la plus haute importance de veiller à ce que les clients se sentent en sécurité. Cela s'applique à la fois à la sécurité au sens le plus conventionnel du terme et à la sécurité des livraisons. |
07/23 |
Französisch |
6. |
Cabola ApS keeps customers happy and pools clean using cloud-based IIoT solutions
When Cabola ApS in Kolding wanted help delivering products to customers on time, Endress+Hauser stepped up. |
06/23 |
Englisch |